This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC3235SF:不使用 Launchpad 对 CC3235SF 进行编程

Guru**** 609185 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, LAUNCHXL-CC3235SF
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1208492/launchxl-cc3235sf-programming-the-cc3235sf-without-the-launchpad

器件型号:LAUNCHXL-CC3235SF
主题中讨论的其他器件:CC3235SF

您好!

我对这一切都很陌生,如果这是一个无知的问题,我很抱歉!

我已经在 CC3235SF Launchpad 上进行开发、现在我已经准备好制作原型项目板了。 但是、我不熟悉不带 USB/串行接口对这些芯片进行编程! 我以前的工作经验主要是 Arduino 设备。

  1. 您是否提供了某种用于刷写 CC3235SF 的外部 USB 编程器件?
  2. 如果有可用器件、则需要破孔哪些器件引脚?
  3. 是否有新手指南?

谢谢。

Dan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    这取决于您确切需要什么。 如果要从 CCS 进行硬件调试、或者只想对最终的硬件进行编程、

    • 为了进行调试、您将需要连接 JTAG (4线 JTAG 或2线 SWD)
    • 为了通过 ROM 引导加载程序进行编程、您需要连接 UART (RX、TX)
    • 用于引导加载程序模式设置的 SOP 行
    • 控制复位引脚可能有助于 CC3235

    LAUNCHXL-CC3235SF 的优势在于它包含 XDS-110调试器。 此调试器您可以从内部 CC3235 QFN 芯片断开连接、然后将其连接至您自己的硬件。 对于您的第一个硬件、我强烈建议使用 CC3235MOD 而不是 CC3235 QFN。 对于 CC3235 QFN、您需要设计4层 PCB。 MOD 可以与2层电路板一起使用、但焊接难度较大。

    要获得完整的调试/开发功能、应连接(CC3235MOD 的引脚)。

    • 用于闪烁46、47的 UART 引脚
    • SWD 用于调试21、22
    • nRESET 引脚35
    • SOP 引脚23、24、34
    • GND
    • 为 NWP 日志保留空闲的引脚52可能是个好主意(仅适用于特殊情况)

    有关更多详细信息、请参阅MOD LaunchPad 设计检查清单、原理图等 完成设计后、您可以在此处请求 TI 审查您的设计。

    BTW…… 请注意、QFN 和 MOD 封装的引脚不同。 您也可以查看生产线指南。

    但是如果您不想使用 XDS-110 Form LP、则可以单独购买 XDS-110。 但我认为最好是使用来自 LP 的 XDS-110 (问题更少,节省$135 :)。

    1月

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您快速而完整的回答! 这是今天第二次回答我的一个问题哈哈。 非常感谢您的帮助。 我将会深入了解所有这些内容。