This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3235SF:断开连接后如何尽快重新连接到 WiFi?

Guru**** 2034770 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3235SF, UNIFLASH
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1376129/cc3235sf-how-to-reconnect-to-wifi-as-soon-as-possible-after-disconnection

器件型号:CC3235SF
主题中讨论的其他器件: UNIFLASH

工具与软件:

大家好、团队成员:

当微控制器与 WiFi 断开连接后、与 WiFi 重新连接需要很长时间。 它打印此消息-"[SlWifiConnEventHandler]已断电"。 当它打印时-"[SlWifiConnEventHandler] powed_up "、只有这样它才会连接到 wifi。

我想尽快重新连接 cc3235sf 微控制器、比如说在5秒内。 您能否为此提供一个示例代码?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否已设置这两个策略  

    用于自动连接和快速连接?

    此致!

    Rogelio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rogelio:

    我将通过 uniflash 设置这些策略。 我使用的是 SDK 6.10中的 connection_manager 示例。 您能否提供上面屏幕截图中所示的带有策略配置的示例代码。

    长时间重新连接 WiFi 还有其他原因吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在启动网络处理器之后、必须先设置策略、然后才能启动连接。  

    在自动重新连接和快速连接的情况下、该功能将是  

    sl_WlanPolicySet (SL_WLAN_POLICY_CONNECTION、SL_WLAN_CONNECTION_POLICY (1、1 0、0)、 NULL、  0);

    此致!

    Rogelio