This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC3351:如何在 STA_Mode 下强制将 CC3351连接到5G

Guru**** 2469520 points
Other Parts Discussed in Thread: CC3351

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1384908/cc3351-how-to-force-cc3351-connected-to-5g-under-sta_mode

器件型号:CC3351

工具与软件:

尊敬的专家:  

我正在使用 AM62测试 CC3351的 TX/RX。  

如果 AP 路由器有2.4和5 GHz WiFi 信号、

如何通过 AM62设置 CC3351以强制其在 STA_Mode 下连接到5G?

此致、

Eric Chen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、您好!

    遗憾的是、我们没有能够轻松完成此操作的脚本。 因此、这需要一些工作:

    AP 将通过 BSSID 分离两个频段。 可通过以下步骤找到 BSSID:

    1. cd /usr/share/cc33xx
    2. sta_start.sh
    3. wpa_cli 扫描
    4. wpa_cli scan_results

    您将看到如下所示的示例打印输出:

    root@am62xx-evm:/usr/share/cc33xx# wpa_cli scan_results
    Selected interface 'wlan0'
    bssid / frequency / signal level / flags / ssid
    xx:xx:xx:xx:xx:xx       5520    -66     [WPA2-PSK-CCMP][WPS][ESS]       testAP

    记下您要连接的 BSSID。  

    然后使用 wpa_cli 命令进行连接:

    1. sta_start.sh
      1. 如果已经通过上述步骤执行了./sta_start.sh、则没有必要运行。
    2. wpa_cli add_network
    3. wpa_cli set_network 1 bssid xx:xx:xx:xx:xx:xx
    4. wpa_cli set_network 1 PSK "密码"
    5. wpa_cli enable_network 1

    您可以在 https://docs.beagleboard.org/latest/boards/beagleplay/demos-and-tutorials/connect-wifi.html#wpa-cli-shell 中找到这些命令的打印输出示例