This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WL1801:检查 AM62SIP 基础上的 SDK 支持 WL1801和 WL1831

Guru**** 2470720 points
Other Parts Discussed in Thread: WL1801, WL1831

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/wi-fi-group/wifi/f/wi-fi-forum/1401141/wl1801-check-sdk-support-wl1801-and-wl1831-on-top-of-am62sip

器件型号:WL1801
Thread 中讨论的其他器件: WL1831

工具与软件:

您好、AM62SIP 和 WL1801 Champ!

我的客户仅计划使用2.4GHz WIFI。而且、我们计划 在基于 AM62SIP 的电路板上使用单芯片 WL1801或 WL1831。

如果我们仅使用 WL1801或 WL1831、SDK 和兼容性是否会有任何问题?

谢谢。

此致、  

插孔