请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2531EMK 主题:CC2531中讨论的其他部件
大家下午好
我是ZigBee无线传输领域的初学者。 我有一个应用问题,我不知道如何解决,希望有人能帮我,非常感谢。
我设计了一个芯片,输出2个频率信号,它们的范围都在10k到50kHz之间。 我们希望使用CC2531以无线方式传输这两个频率信号。 我注意到CC2531 USB加密狗有8个引脚(用户接口IO连接器),可以自定义。 如果我将两个信号连接到其中的两个IO连接器,是否正常? 我认为我还需要软件代码来执行此类应用程序,如果需要,我在哪里可以找到一些开放源代码? 我不太了解编码。 最后,我们希望显示两个频率信号,可能在计算机屏幕上。 我不知道如何执行此操作,是否需要下载特定软件进行显示?
我非常感谢任何建议和建议,祝您度过美好的一天。
跑了
最佳