请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:CC2538EM-RD 主题:CC2538中讨论的其他部件
我只有2块智能射频板和10个CC2538EM节点,因为现在我无法在没有射频板连接的情况下看到COM端口Teraterm输出。
当我将CC2538EM直接连接到PC时,它被称为CC2538片上系统,但无法安装驱动程序。
我希望cc2538EM连接到没有RF模块的COM端口。
请提供解决方案。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我只有2块智能射频板和10个CC2538EM节点,因为现在我无法在没有射频板连接的情况下看到COM端口Teraterm输出。
当我将CC2538EM直接连接到PC时,它被称为CC2538片上系统,但无法安装驱动程序。
我希望cc2538EM连接到没有RF模块的COM端口。
请提供解决方案。
谢谢陈逸凯
我下载了基础固件文件, 在基础文件夹中找到了2种类型的USB COM端口驱动程序。
您可以建议我选择哪一个。
1. swrc271a\cc2538_foundation_firmware _1_0_1_0\drivers\signed\ccxxxx_USB_CDC
2. swrc271a\cc2538_foundation_firmware _1_0_1_0\drivers\unsigned\USB_CDC_DRIVER_cc2538
仅供参考:-我正在使用不同的contiki示例,如单播,广播,rime,嗅探器,因此我需要将已安装的CC2538EM连接到Windows COM端口以查看UART调试语句。