主题中讨论的其他部件:CC2538, Z-stack, CC2538DK, CC2650
我使用的是带有SmartRF06 EB的CC2538EM板。 我有一个终端设备已成功连接到它。 如何使UART数据直接传输到USB?
我们 要卸下SmartRF06EB板
我们只想将CC2538EM板用作协调员
代码中需要更改哪些内容?
我们应该访问或使用哪个示例代码进行修改?
如何使UART数据直接传输到USB?
CC2538Em板PCB天线的规格是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用的是带有SmartRF06 EB的CC2538EM板。 我有一个终端设备已成功连接到它。 如何使UART数据直接传输到USB?
我们 要卸下SmartRF06EB板
我们只想将CC2538EM板用作协调员
代码中需要更改哪些内容?
我们应该访问或使用哪个示例代码进行修改?
如何使UART数据直接传输到USB?
CC2538Em板PCB天线的规格是什么?
您好,感谢您的回复
旧版和新版主板图像
我们有一个CC2538 DK,带有旧版本1.2 .........0-通过使用带 终端设备(73.0022万)-的德州仪器(TI)文件夹中的样本恒温器应用程序,可以正常工作-请查找日志
旧主板日志
e2e.ti.com/.../73.0022万-ZED--with-SampleThermostat-ZC.7z
我们购买了5个带1.2 的CC2538DK。0.1 新版本-但不 能与任何终端设备一起使用(条件-仅一个ZC -网络)
网络形成正常,但此后没有从终端设备接收到数据帧
请查找UBIQuoQuo 数据包日志-新版本主板
你好,谢谢
这次我擦除了ZC,并使用闪存编程器-2将其刷新,然后选择ID短地址为0xE358的新Zed
我刚有用于ZC的.out文件,并且我刷新到了ZC中
此终端设备已加入网络,但未收到数据帧
但在数据请求后,不再有从Zed到ZC的数据帧
在我们的应用程序中,数据长度为65字节
请回答, 为什么应用程序特定命令未执行
数据包日志
32字节数据-请查找连接到ZC的终端设备的日志
CC2650终端设备和CC2538 EMK协调器