This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC1352P:收集器和传感器实验室板或器件:CC1352P1F 或 CC1352P7。

Guru**** 2439710 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352P7

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/999057/launchxl-cc1352p-collector-and-sensor-lab-board-or-device-cc1352p1f-or-cc1352p7

器件型号:LAUNCHXL-CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC1352P7

在堆栈15.4收集器和传感器 示例中... 我必须根据指令选择电路板或器件。 不过、我只能看到  CC1352P1F 和 CC1352P7……

如果我使用的是 cc1352p2、应该选择哪一个?

再次感谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您应该使用已选择的(CC1352P1F3)。 只要您为 CC1352P2 LP 导入项目、就会为该 LP 正确设置所有内容、并且该项目无需手动更改。

    但是、我注意到您拥有的选项列表比我拥有的选项列表短得多。

    请确保使用最新的 SDK、并使用推荐用于该 SDK 的 CCS 版本。

    BR

    Siri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我拥有本周安装 CCS 的最新 CCS。  

    到目前为止、我在使用  CC1352P1F3时没有遇到任何问题... 我能够与收集器和传感器进行通信。