This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/CC2538:ZC-CC2538 OTA ZED --CC2652遇到问题。

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/888443/webench-tools-cc2538-zc-cc2538-ota-zed---cc2652-encountered-problem

器件型号:CC2538

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好 TI 团队

我在 ZC-CC2538板上更新了固件、选择了协调器软件狗、

但为什么在 OtaSever-v2.0.7上没有扫描 panid。

  

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尝试禁用 RTS/CTS。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    OTA 软件狗示例中不会形成具有 Pan ID 的网络、除非您按下 SmartRF06EB + CC2538EM 上的"UP"按钮、否则如果使用自定义电路板、则需要修改此网络。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brown1

    好的、我会尝试它。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Brown1

    好的、我会找到它并在主板中检查它、没有 SmartRF06EB + CC2538EM。

    谢谢!