This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531EMK:CC2531EMK 数据包注入

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/956299/cc2531emk-cc2531emk-packet-injection

器件型号:CC2531EMK
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!

我是否知道有办法为 CC2531EMK 执行 ZigBee 数据包注入?

此致、

Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    众所周知、TI 在 Z-Stack 中不提供此类接口。 您能否详细说明您的目标是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi Kai:

    我想我是否能够将数据包从 CC2531EMK 传输到现有 ZigBee 集线器作为集线器支持的设备之一、或者重新播放数据包

    此致、

    Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    基本上、这并不容易、因为 Zigbee 使用 AES 加密和帧计数器等多种工具来避免黑客攻击。 如果您尝试破解 Zigbee 协议、我建议您首先阅读 Zigbee 规范以了解安全详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Yi Kai:

    我知道 ZigBee 有一些安全措施。

    我所想的只是从 CC2531EMK 传输一组数据包、以在某种程度上证明协议的安全性。

    从您的回复中、我是否可以说 CC2531EMK 根本无法传输任何数据包?

    此致、

    Terence

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要、您可以尝试使用 SmartRF Studio 发送原始数据。