This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538DK:如何从 SmartRF Studio 7获取 LQI

Guru**** 647180 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538, SMARTRFTM-STUDIO
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/942742/cc2538dk-how-to-obtain-lqi-from-smartrf-studio-7

器件型号:CC2538DK
Thread 中讨论的其他器件:CC2538SMARTRFTM-Studio

您好!

我有 CC2538开发套件。 我使用的是 SmartRF Studio 7、其中一个板配置为数据包 Tx、另一个板配置为数据包 Rx。 我知道您可以从 SmartRF Studio 获取 RSSI 值、但我想知道如何获取 LQI 值而不是 RSSI 值。

谢谢!

-Tessa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Tessa、

    SMARTRFTM-Studio 中未提供 LQI 值、因为未建立用于监控质量的"链接"。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan!

    有道理。 谢谢! 我是否有其他方法可以测试 LQI 和 RSSI 值?

    谢谢!

    -Tessa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不知道。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、感谢您的介绍、Ryan! )

    -Tessa