Thread 中讨论的其他器件: Z-stack、 UNIFLASH、
您好!
我们有一个硬件设计、其中集成了 CC2538F512以及运行 Linux 的 Intel Atom CPU。 CC2538通过 RS-232和 USB 连接到 Atom。
我们希望对 CC2538进行编程、以便能够从 Atom 处理器检测到它、就像在 USB Zigbee 软件狗的位置一样。
我们想知道是否有任何可以在 CC2538中直接闪存的二进制文件、或者我们是否必须重新编译 Z-Stack 软件。
如果我们必须重新编译、需要哪种配置? 此外、是否可以在 CCS 中创建工程或是否需要在 IAR 中创建工程?
谢谢、
David