请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2538 您好、社区
我正在使用 Zigbee Linux 网关3.0和 CC2538 ZNP 器件。
我想为支持.bin 文件的 Qualcomm Zigbee 器件推送 OTA 更新。
根据 Zigbee Linux 网关3.0应用文档、我们必须在 sample_ota_app.cfg 文件中提供.ZigBee 文件路径和配置。
您能否帮助我了解我如何使用 Zigee Linux 网关3.0和 CC2538 ZNP 器件为不支持.bin 文件的 TI 器件提供更新
此致、
Shiv Patil。