Other Parts Discussed in Thread: CC2538, Z-STACK, CC2592
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack、 CC2592
你(们)好
我已经编译了堆栈、让 CC2538ZNP-With-SBL 通过 RTS 和 CTS 以及不使用 RTS 与 Z-Tool 通信。
但是、我无法获得 与 Z-Tool 通信的 CC2538ZNP-without SBL。
我将 SmartRF06与 CC2538-CC2592EM 配对使用。
以下是我使用的选项:
xHAL_UART_USB
xUSB_Setup_MAX_Number_of_interfaces=5
xHAL_SPI=true
HAL_UART=true
BDB_Finding_Binding_Capability = 0
disable_GREENPOWER_basic_proxy
TC_LINKKEY_JOIN
ewarm
CC2538_use_alternate_interrupt_map=1
CC2538ZNP
ZNP_ALT
xPOWER_Saving
Feature_system_stats
Feature_reset_macro
ZDNWKMGR_MIN_Transmissions = 0
MT_UART_DEFAULT_O溢=假
ASSERT_RESET
make_CRC_Shdw
SBL_CLIENT
ZCL_READ
ZCL_discover
ZCL_WRITE
ZCL_BASIC
我评论说:
znp.cfg 上的//-DHOLD_AUTO_START
我已经使用了 ZNP_ALT 和 MT_UART_DEFAULT_OVERY=false、这将禁用 CTS 和 RTS、但最终我需要 CTS 和 RTS。
我是否错过了什么?
谢谢
哈里