This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2350终端设备能否与钮扣电池配合使用?

Guru**** 2796425 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2592, CC2630, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/672818/cc2530-can-cc2350-end-device-work-with-button-cell

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: CC2592CC2630Z-stack

您好!

想知道 CC2530是否可以与常规按钮单元配合使用、例如 CR2450。

此外、如果它是 CC2530 + CC2592、它是否可以工作?

我认为电压对于3V 可能是可以的。 但不确定 TX/RX 电流。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    具体取决于您的使用方式。 CC2530在 RX 开启时的功耗大约为28-30mA、在 TX 0dBm 时的功耗大约为40mA。 如果您不继续 TX/RX,它将起作用。 但是、如果您使用纽扣电池、我建议您使用 CC2630或 CC2652。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。 CC2530的代码是否与 CC2630兼容?

    我可以看到规格有一些差异、例如 频率和 GPIO。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、CC2530和 CC2630使用不同的 Z-Stack。