This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

【获奖名单公布啦!看看有没有你】1000+ 技术干货你都看了吗,模拟、嵌入式、DLP 技术应有尽有!

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE, TPD3S714-Q1, BLE-STACK

获奖名单公布啦!看看有没有你类!

请注意:TI 物流部的同事已经发送了确认邮件到你的myti邮箱,需要您回复确认您的收件地址,联系方式等信息后安排礼品寄送。还没有回复邮件的用户请注意回复一下哦!


小米手环:

LiYi Zheng gaon2
SurfaceBook HWX-555
Deming Ji jimmy zhang2
dong Fan jie xu2
da lin1 HUALONG TANG
junjie ye Han Wu2
jasam rao Xiaojie Xu
fengzi1 XIN HAN
Kile yangyi
rubin deng yiwang peng1


线控耳机:

Qing Shen1 nan liu1 tongyang sun2
WEITONG DONG1 bin feng2 wang jing1
jiaozi tianzhi binwu yu qiang wu4
Yongzhou Deng Dewang Xu 大秦正声
zhaocheng liao yao han xiaoli Liu
junyun Ro li guanghui liangdu xu
BigXing Zhiguo Huang Xun Wang3
Chang qiong Huang Yupeng Li1 bofeng Yu
chuan luo sam Huang4 Di Qin
YI LIU10 zhiguo sun mangui zhang


笔记本:

zhaocheng liao Xun Wang3 nan liu1
qiang wang16 li guanghui LUNG SIMA
youqi lu BigXing Jason He5
chuan luo Xiaojie Xu hongwei liu4
mangui zhang chao gao3 lei cheng3
大秦正声 SurfaceBook gaon2
pei huang yunlong liu1 XIN HAN
zhiguo sun tongyang sun2 Juntao Zhao
jiabao shi ke yang dong Fan
dageliu liangdu xu jasam rao

   

阅读技术干货,三重好礼等你来拿!

先到礼 - 前30名参与投票的用户将获赠精美笔记本一份。

票选礼 - 在下方投票并在本帖跟帖留言说明喜欢所选的博客系列的理由, 随机选取30名用户赠送线控耳机一份。

评论礼 - 阅读本帖刊登的任意一篇博文,在本帖留言撰写感想/看法/阅读心得,随机选取20名用户赠送光感版小米手环一份。(撰写多篇博文感想可增加中奖几率哦!)

[Poll]

11月最新博客
 

    
SAR ADC PCB布局布线:参考路径

争论:ENOB还是有效分辨率?

我们如何为未来的电动和混合动力汽车充电?

电动车系统中的其他电机(第1部分)

智能电表设计中的热分配表的重要性

如何使用固态继电器驱动恒温器

如何选择合适的工业以太网标准:您会提到多协议吗?

测量电源上的输出动态响应:示波器接地问题

直流/直流转换器数据表:电流限制 —— 第一部分

直流/直流转换器数据表:电流限制 —— 第二部分

同轴电缆供电:汽车应用设计指南

如何用空调有效降温

理解电池充电器功能与充电拓扑结构

采用GaN实现48V至POL单级转换

不要忘了肌肉:栅极驱动器

USB 充电器的过去与现在:Type-C达到能源效率标准

楼宇自动化趋势:连接传感器的安全与保障

楼宇自动化趋势:连通传感器优化用户体验

   

眼图医生:反射以及如何在高速系统处理反射

保护汽车USB电路防电池短路故障——第1部分

优化您的汽车USB电路防电池短路设计——第2部分

实现更高的性能和更强的隔离

想在理工科领域有所成就?看看 TI 工程师怎么说

探秘Kilby实验室:用突破性创新改变世界

解决问题的先驱者:用创新改变世界

  
电源与电池博文
 
 
 
 
更多博文请访问:
 
 
应用领域博文
 
 
 
 
 
 
更多博文请访问:
 
 
 
模拟与混合信号博文
 
 
 
 
 
 
更多博文请访问:
 
 
嵌入式处理及无线连接博文
 
 
 
 
嵌入式处理与无线连接
 
 
DLP & Think. Innovate 博文
 
 
 
更多博文请访问:
 
 
 
活动声明:
1.  活动时间:2016年10月11日至2016年11月25日。
2. 本活动仅限德州仪器在线技术支持社区注册用户/ myTI 注册会员(中国大陆地区)参与。
3. “”先到礼“”可与“”票选礼“”/“”评论礼“”叠加获取,“”票选礼“”与“”评论礼“”不可叠加获取。
4.  TI有权根据活动实际情况调整规则和奖项设置,最终解释权归 TI 活动方所有。
 
  • http://www.deyisupport.com/blog/b/connecting_wirelessly/archive/2016/08/24/bluetooth-174-4-2.aspx

    现在的产品设计主要是想实现最大限度地降低蓝牙设备的使用功耗,现在比较多的是低功耗(BLE)技术和数据加密技术。很多的都是在链路层进行数据加密,TI的蓝牙设备竟然可以隐藏外围设备蓝牙设备地址,从根本上加强了蓝牙的隐私保护和降低了蓝牙的 功耗。

  • 用我们的UART到无线桥接为现有硬件添加连通性

    将两个TIDA-00375板连接在一起,就可以实现双向通行,对于这种通行接口UART的传输速率能够跟上吗?想了解产品的通行带宽能够到多少?

    确实不需要其他的接口直接实现性能端口的转换使用,简化了电路合计和节约了设计成本,这样可以帮助后期在楼宇自动化和工厂自动化领域的推广使用。

    现在的Wi-Fi模块虽然也能实现,但是切实不是TIDA-00375的使用方便一些。

  • SAR ADC PCB布局布线:参考路径

    http://www.deyisupport.com/blog/b/precisionhub/archive/2016/10/25/sar-adc-pcb.aspx

    随着ADC采样速率的增长,对PCB的布局要求越来越大。在使用高速采样ADC的时候,电路合理分割影响着PCB的EMC特性,采样信号是否正确可靠。

    使用 ADC 时是否应该将地平面分离成 AGND 和 DGND 地平面?还有就是使用正确的电容,否则电路的干扰信号就会增强,形成形成电感环路,这就适得其反了。

    高速ADC采样还需要注意时钟信号的选择,合理布局,实现信号真实采样。


  • 通过 WEBENCH 接口设计工具使IBIS-AMI通道仿真易如反掌

    http://www.deyisupport.com/blog/b/webench/archive/2016/01/14/webench-ibis-ami.aspx

    WEBENCH确实是一个强大的设计软件,从线性电源到开关电源,很短的时间内就能够给出涉及方案,而且只需要输入需要的参数,就得到自己想要的涉及方案,功能非常的强大。并且可以显示最佳的电源 IC 选项和效率权衡。并且WEBENCH 软件实现了电源设计器的设计动态,快速设计方案。

    这款软件只需短短2分钟即可生成设计作品,并制定出最优的电源方案,涉及方案可靠可信。


  • http://www.deyisupport.com/blog/b/ti_dlp_/archive/2016/07/05/avegant.aspx

    Avegant头戴式显示设备如何改变娱乐体验

    DLP是由一个分色轮实现的,色彩重现方面较LCD投影机有一定差距。DLP不存在会聚问题,灰度层次更加丰富。

    TI的DLP技术有极快的响应时间,具有亮度高、小尺寸、高分辨率、色域丰富、高能效的特点。

    当前配合MEMS,实现3D高清显示,现在的VR技术可以实现自全息影像和真实环境的完美契合,真实感受到真实感觉。


  • 票投MCU还是因为对於TI的产品,低功耗的MCU相对用的比较多,并且TI也是低功耗MCU的开拓者

    文章点评:

    《小小电路板承载未来大世界》

        TI在电源技术方面有很多独到的方面,小型化和PCB成本的节约只是其中的一部分,这种集成的理念

    其实也贯穿TI的整个产品线,例如MCU集成AFE外设,ware软件,软件驱动库HAL。MCU嵌入安全的RTOS等等

    有些理念已经被其他厂商推广

    《为什么物联网应用中使用Sub-1GHz》和《IoT应用选择Sub 1-GHz的三大原因》

    很全面但是也很通俗明白,没有使用非常专业的语言来表述。

    《C型USB 1.2版——USB具有更广阔的市场》

    从这篇博文可以看出TI在USB TYPE C的技术方面走在前列,有技术深度

    《让您的移动电源通过EMI测试》

    TI的博文里面有很多指导性的文章,应该多来关注下

  • TI 多方面产品,汽车产品比较喜欢,设计简单。

  • 才知道有这个活动。

  • TI的很多产品都很好。

  • 活到老,学到老,知识不嫌多。。。

  • 电机控制方面资料对我帮助很大

  • 非常感谢  获奖了

  • 虽然收到了小米手环,但是里面没有三包卡,关键是无法充电,无法使用!只能当摆设看了!

  • jimmy zhang2 said:

    虽然收到了小米手环,但是里面没有三包卡,关键是无法充电,无法使用!只能当摆设看了!

    您好,很抱歉您收到的手环有些小问题。

    但是三包卡就在入门指南上面,我稍后会私信给您解决,请不要担心。

  • 管理员,你好!我至今没有收到快递,请问寄出了吗?谢谢!

  • 邮寄的小米手环不能开机且不能充电,直接找小米售后就可以吗?

  • 您好!非常抱歉您遇到了这样的情况,我刚才已经私信您了解决方案,请您查看一下,谢谢。

    Kile said:

    邮寄的小米手环不能开机且不能充电,直接找小米售后就可以吗?

  • 您好,我会和仓库核实一下您的快递寄送情况,然后私信告诉您状态。

    Di Qin said:

    管理员,你好!我至今没有收到快递,请问寄出了吗?谢谢!

  • 才看到获奖了,确认下吧,

    不知道是否还有效