This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

CCS v5.5 设置了Step但是不生成hex,还有其它方法吗?

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

我用的win7  32位 系统,CCS V5.5 编写DSP28335,在step配置了hex但是每次build,以及clean后build,或者删除文件夹下的文件都不生成hex

有没有其它方法将.out转成hex的方法。需要明确的步骤

  • 请求TI员工给提示怎么解决

  • ccs5.5编译只能生成hex文件。要想获得bin文件的话。

    不需要复杂的hex2000等等的操作。

    只需要使用TI提供的mkhex4bin.exe

    C:\ti\ccsv5\utils\tiobj2bin

    具体步骤:

    1、修改tiobj2bin.bat脚本

    此脚本完成指定平台的hex到bin文件格式的转换。在ControlSuite的安装目录C:\ti\ccsv5\utils\tiobj2bin下。

    原始文件是支持470平台的,修改为C2000,平台把hex470 改为hex2000,ofd470改为ofd2000,诸如此法。

    2、添加处理命令

    (1)点击“Project”->"Properties"进入设置

    (2)点击“Build”->"Steps",在Post_build steps的Command里加入如下指令。

    "${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/tiobj2bin"  "${BuildArtifactFileName}" "${BuildArtifactFileBaseName}.bin" "${CG_TOOL_ROOT}/bin/armofd" "${CG_TOOL_ROOT}/bin/armhex"  "${CCE_INSTALL_ROOT}/utils/tiobj2bin/mkhex4bin" 

    Note:点击Apply Predefined Step,选择“Create flash image:Intel-Hex”,可以生成hex文件。

    找的资料  没有验证  你试试

  • 在选中hex格式后,是否有点击apply后再OK确认?

    是否有修改文件的放置路径?默认情况下,生成的.hex是与.out置于同一个文件夹。你是在该文件夹下没有找到吗?

    你所使用的CCS具体是什么版本(help-->about),编译器是什么版本(你的截图里小对话框的左侧general)?

    是否可以将编译时的console信息全部拷贝出来(console: 右键select all后copy到一个文件上传)?