我司属于检测机构,客户的电机控制器有使用到贵司的TMS320F28234PTPQ作为主控芯片。
想咨询一下,能否告知有关芯片的测试检验标准,行业标准或中国国标均可。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我司属于检测机构,客户的电机控制器有使用到贵司的TMS320F28234PTPQ作为主控芯片。
想咨询一下,能否告知有关芯片的测试检验标准,行业标准或中国国标均可。
谢谢!
请看下面的描述是否符合您的要求?
C2000 MCU 功能安全质量管理产品
开发过程遵循我们符合 ISO-9001/IATF-16949 标准的硬件开发流程,该流程具有管理和减轻系统故障所必需的很多要素。名义上,这些产品遵循 IEC 60730-1、UL 1998 和 IEC 60335-1 标准,且主要是针对白色家电、家庭用品和电器。此外,这些产品的文档和报告可用于帮助遵循面向您的最终应用(包括汽车和工业系统)的各种标准(例如 ISO 26262 和 IEC 61508)。