Other Parts Discussed in Thread: MOTORWARE
请问这个shtdwn信号触发的条件是什么?我使用CCS程序为什么我每次上高压,这个信号就变为3.3V,但是我使用上位机界面就没有问题呢?我现在怀疑你们使用的测试程序是否和公开的程序代码一致?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问这个shtdwn信号触发的条件是什么?我使用CCS程序为什么我每次上高压,这个信号就变为3.3V,但是我使用上位机界面就没有问题呢?我现在怀疑你们使用的测试程序是否和公开的程序代码一致?
没找到什么关于这个信号触发条件的说明,我会去问一下其他工程师,看是否有什么相关资料可以提供。
您好:
请问这个是否已经回复,还有请问你们使用的工程代码是什么(不是上位机界面),可以正常驱动电机吗?
这是电源模块的过流输入信号,如果输入电压超过阈值电压,电源模块将关闭。可以看一下电源模块的datasheet。
你说的工程代码是指GUI的代码还是CCS工程?CCS工程可以在motorware中找到:C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions
GUI的代码是没有公布的。
电源模块?我用直流电源供电200V/1A,没有用交流电源,而且电源模块的datasheet可以在哪找到
我用的就是这个路径下的程序,但是我用这个路径下程序没法启动电机,但是我使用上位机界面可以进行实验,硬件接线都是相同的方式
C:\ti\motorware\motorware_1_01_00_18\sw\solutions
就是指的这个PS21765,以及它对应的datasheet。
但是关于启动电机的话我这边可能只能介绍你根据套件的guide文档去设置套件和软件。因为这边测试高压电不那么方便,所以我也没有测试过这款套件。
或者你可以去英文论坛咨询一下:e2e.ti.com/.../c2000-microcontrollers-forum
我就是根据手册设置的,而且我没法在英文论坛进行提问,您是否可以帮我提交一下
话说你的具体步骤是怎么样的?因为使用代码来驱动电机,涉及到的设置比较多,除了硬件要根据guide来设置,软件上也有需要运行时做修改。即便发到英文论坛可能也是会让你先看手册去操作,所以还是需要详细说明一下具体的操作步骤。
做好是说明一下根据哪份手册的哪个步骤操作之后会有什么反应。
我就是根据MotorWare\motorware_1_01_00_18\docs\labs路径下的实验手册进行操作,首先lab1没什么问题,但是在lab1b本来是说可以在开环下启动电机,但是这个实验现在无法启动电机,就是一上高压就会出现过流保护
额,这么描述真的我发到英文论坛人家也只会给我甩几个文档让照着文档操作啊。
本身这个套件就比较复杂,论坛支持起来会比较麻烦。现在电机状态也不明,套件状态也不明,如何操作CCS的也不明。我可以帮你转发去英文论坛,但是很有可能就是我上面说的让你参考文档。
可以跟一下这个帖子,有什么需要补充的可以留言: