Other Parts Discussed in Thread: UNIFLASH, TMDSCNCD280049C, C2000WARE
想请问一下,280049的数据手册上的引导模式写的将程序烧写进Flash时需要将GPIO24和GPIO32脚同时置为高电平,这个高电平是指的硬件上通过3.3V电源和上拉电阻拉高还是说我通过代码让DSP输出一个高电平呢?
我在硬件电路设计过程中GPIO24脚给悬空了,GPIO32脚通过上拉电阻还有一个LED灯连接了3.3V电源,这样做会不会有什么问题?
目前我在实验过程中遇到的问题就是配置好Flash相关文件,尝试将程序烧录到flash里,连接仿真器程序可以正常执行示波器可以观察到驱动信号,但是下电后再上电则驱动消失,我怀疑是程序根本就没有烧录到DSP的Flash中。
我将同样的程序烧录到280049的红色官方开发板上发现有驱动信号,下电后再重新上电发现驱动仍才在,说明程序可以正常的烧录到开发板的Flash中,因此我怀疑是我硬件原理图设计有问题,想请教一下大家。