大家好!
我遇到一个怪怪的问题,我在一个工程中可以使用flash API函数,但是在一个新建的工程中在调用flash API函数时,执行到擦除,或者写入函数时就跳不出来了,卡死那了。我反复对照了两个工程的设置问题,都没找到问题所在,哪位大侠指点一下呗!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我遇到一个怪怪的问题,我在一个工程中可以使用flash API函数,但是在一个新建的工程中在调用flash API函数时,执行到擦除,或者写入函数时就跳不出来了,卡死那了。我反复对照了两个工程的设置问题,都没找到问题所在,哪位大侠指点一下呗!
请尝试先不添加任何新的操作,保留原来的工程不改变,使用原来相同的操作方法,观察是否还能够恢复正确的运行。
如果原来能够顺利运行的工程现在也无法正确操作的话,再按顺序做以下尝试:
(1)将原来工程中的Linker command file 选择的 .cmd 改为 F28030.cmd,尝试能否正确运行;
(2)如果(1)还不行,请在 controlSUITE 中找到 TI 官方提供的 FlashAPI 示例工程,将工程导入到 CCS,尝试示例工程能否正确运行(注意Linker command file 应该为 F28030.cmd)。