我在进行PLC电力载波组网通信时,发现表端模块PLC板出现过以下报警信息
1、07 00 08 00 84 D8 00 00 01 00 00 00此条信息通过查看协议是网络断开,我表端收到此报警信息时会重新进行Attach Request,之后有时候会出现如下报警信息
10 00 12 00 B6 7E 00 00 09 30 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ,查看协议09 30两个字节应该对应CL ERROR CODES 0x3xxx,对于CL ERROR究竟是什么意思?CL代表什么?什么情况下会造成这种报警?对于出现此条报警信息后我表端应该做出怎样的反应处理比如说是重新再次Attach Request还是其他的操作?
2、07 00 08 00 84 D8 00 00 40 00 00 00此条报警信息通过查看协议应该是PHY received PPDU header CRC fail detected,此条报警信息在什么样的条件下会出现?具体表示什么含义?如果出现此条报警信息那么我的表端模块该做出怎样的处理比如说重新上电复位还是重新Attach Request?
3、如果出现PHY received PPDU header syntax error detected: No additional data.这样的报警该怎么处理?
4、我在用表端模块向集中器发送奇数个有效字节的时候有时候发送不成功有时候可以成功 这是为什么?是不是PLC表端模块不支持发送奇数字节?