This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28335flash 工程 地址疑惑及串口烧录问题



使用了28335,ccs3.3。

工程为BIOS工程

map文件中: 

出现了

.bios  0      0030e103  0000017d    bios.a28FP:swi.o28FP(.bios)

                  ................

.printf   0    0030e103   0000163     COPY  SECTION

看起来这两个段 的地址重复了。

用仿真器烧录程序可以正常运行。

但是用自己做的SCI烧写,由于只是判断地址是否在Flash范围类 ,因此烧录时 在此处报错。程序不能烧录。用了一个网上下载的SCI烧录软件,可以正常烧录,程序正常运行。

问题:

1、不知道是什么原因这两个地址会重复?

2、这种情况如何解析out文件,才能烧写?

谢谢大家 !