This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

一个很奇怪的问题,怀疑跟ram空间大小有关,求解



    片子是28035的,之前编译运行的工程都没问题,现在继续添加功能时要新添加变量,定义了一个16个元素的数组,但是只是定义,什么地方都没有使用,编译下载后问题出现了:原来可以正常运行的程序,只是多了一个变量声明后就不能正常运行了(没定义这个数组变量之前电路有pwm波形输出,加了这个变量定义之后无波形)。

    自己初步分析有可能是ram空间不足了,于是仿真查看memory窗口的变量对应的ram段,应该是没有满的,因为在所有变量名占用的ram空间之后还可以看到有很长的乱码区。

    不知道大家有没有遇到过类似的问题,很奇怪,希望得到解答和帮助。谢谢。