我目前已经在C2000 LAUNCHPAD开发板上,使用CODE SKIN软件通过SCI烧录程序成功。但在我自己画的工程样板上,并没有设计RS232的电路,仅有RS485的电路,485部分采用的芯片是ADM485,需要通过一个I/O来切换信号的输入输出,这个I/O通常情况下是拉低的。
据我所知,在通过SCI烧录的时候,是双向半双工通信的。请问在通过485烧录的时候,如何控制这个I/O的切换?如果这个I/O不切换的话,那么主芯片只可以接收信号,发送的信号则不会成功发送给CODE SKIN。
麻烦帮忙解答一下,看看有没有什么办法可以解决这个问题,非常感谢