电机选型的问题,2个电机,输出功率相等。
但是出现了下面一种情况:
1、电机1的输出转矩T1是电机2输出转矩的T2的1/3倍
2、电机1的输出转速N1是电机2输出转速N2的3倍
这个时候,P1=T1xN1/9550=T2xN2/9550,它们功率是相等的,此时电流貌似应该电机1电流是电机2的1/3吧??
这个时候电机应该如何选择啊?
用的F28069M做的个试验板子,准备买电机的。
F28069是采用INSTASPIN-FOC的方案,不太明白采用FOC算法时,这2种电机选型,在实际INSTASPIN-FOC运行中,会有什么区别……