This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

28035的中断优先级



电机控制中,主要的算法写在PWM中断里,现在我要用SCI  FIFO中断发送数据,要不要把PWM中断关掉?

  • 不需要关闭PWM中断,他们之间可以设置中断的优先级。

    其实SCI发送数据,因为对实时性要求不是特别高的话,可以考虑不用中断。

    SCI接收数据用中断,发送的时候就正常的发送就可以。

    如果设置中断优先级,TI有一个历程,SW Priority,楼主可以根据历程来配置。

  • 同意Jones说法。

    PWM中断是最高优先级的。可以再打开一个SCI中断即可。或是在主函数中进行查询串口发送接收标志位进行收发即可。

    Eric