This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

运行TMDSSOLAR(C)EXPKIT GUI 的问题

Other Parts Discussed in Thread: CONTROLSUITE

Hi

我现在在做的这个课程设计时关于solor explorer kit,上面要用到2种控制卡,我根据TI公司给的快速向导安装了需要用到的软件包括ccs 6.0  controlsuite,以及GUI composer studio(这个是TI公司新用来运行GUI的程序,以前的老版本是直接用的单独的对应不同芯片的GUI程序),我的电脑是windows 7 以上是我现在的情况

下面说下我的问题,我有在英文论坛上找到根我一样的问题的帖子,但是那里没有给出答案。 e2e.ti.com/.../228742.aspx  这个是那个帖子的链接。 如我之前提到的,这一套kit自带的有2种控制卡,一个是F28035和F28M35,我用新的GUI运行程序和F28035芯片运行过了,是可以用的。主板上的灯泡也可以根据需求达到不同的亮度,但是用到F28M35的时候根据TI公司给的Solar Explorer Kit Quick Start Guide 上面描述,我按要求进行了设置,将网线接到控制卡和电脑上,设置IP地址,设置connection wizard,但是运行的时候出现了Unable to connect to the selected target, pleaseverify that the target is available and ready to receive connection。(这个是用的老版本的运行程序,SolarExplorer_F28M35x_Gui.exe)。 但是既然现在是用了新的GUI composer studio 来运行GUI的话,应该也会有相应GUI的快速设置向导吧,有谁知道能在哪里找到么? 用网线将电脑和控制卡成功建立连接的步骤是什么?希望有人能帮我解答一下,非常感谢。

Jiayi