Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
请问是否有关于OTP烧录方面的程序例子以供参考,或者28系列的其他开发板例子也可
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请问是否有关于OTP烧录方面的程序例子以供参考,或者28系列的其他开发板例子也可
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\libraries\flash_api\f2806x\Example_Flash2806x_API
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\libraries\flash_api\f2806x\Example_Flash2806x_API_FPU
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\device_support\f2806x\common\source-->F2806x_CSMPasswords.asm
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\device_support\f2806x\examples\c28\flash_programming
你好,这些例程我之前已看过,均是Flash擦除烧录升级用的,并未涉及到OTP烧录方面的,请问有着方面的么
有没有看一下每个工程下面的"csm.asm"文件?比如
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\device_support\f2806x\common\source-->F2806x_CSMPasswords.asm
CSM下的OTP就是通过这种方式编程的。
C:\ti\c2000\C2000Ware_4_03_00_00\device_support\f2806x\common\source-->F2806x_CSMPasswords.asm
对OTP编程就是通过这个.asm文件实现的。在这个文件中设置相应的密码,然后将这个文件添加到工程中,编译并烧录即可。
spru722c.pdfCustom Bootloader Options via One-Time Programmable__(OTP) Memory.pdf.pdf
根据这2个文件,似乎要配置GPIO34引脚
我不仅想烧录到OTP,还想从OTP启动