Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE
你好,我的配置如下
Version: Version: 12.5.0.00007
C:C:\ti\c2000\C2000Ware_MotorControl_SDK_5_00_00_00\solutions\boostxl_posmgr\f28003x\ccs例程
导入到工作区间中,编译发现无法生成VCD仿真文件,但是SVG文件和syscfg文件都可以正常打开(且导入C:\ti\c2000\C2000Ware_5_00_00_00\driverlib\f28003x\examples\clb库内的CLB例程我是可以正常生成VCD文件的)

我自己分析的是,图三中的内容应该是不对的,需要更改但是我也不知道怎么改的,
我希望你们的技术人员能够试着导入这个例程,看看是否可以生成VCD仿真文件(因为其他库中的CLB例程我可以正常生成VCD文件,只有MotorControlSDK中的不可以,所以我想看一下是不是这个SDK本身就是不可以的)
这个是编译之后的console窗口显示的