刚开始用MSP430设计了一个原理帮忙看看设计的正确吗 这个是我设计的msp430F169的电路,以前没有用过msp430,麻烦帮我确认下是否设计完好。 我要实现的功能和疑惑的地方: 1、7脚Vref+是不是外部对地接2个电容就可以了。 2、10脚Veref+我接的参考基准电压2.5v,是否连接正确。 3、58脚是否是低电平复位,我图上接的MAX809低电平复位芯片。 4、程序仿真和下载接口我引出的有54脚TDO、55脚TDI、56脚TMS、57脚TCK、58脚RESET,这些引脚是否可以满足调试要求。 5、我的模拟量信号MCU_POS_SENSE和MCU_CURRENT_SENSE分别接的60脚A1、59脚A0,连接是否错误。 6、我的2组互补pwm(共4路pwm)连接的36脚TB0、37脚TB1、38脚TB2、39脚TB3,连接的是否正确,可以实现输出TB0 TB1互补,TB2 TB3互补输出。 7、我的3个按键K1、K2、K3分别连接的20脚、21脚、22脚,是否可以实现中断唤醒。 |