因手里有一款老板的开发板(MSP-EXP430F5438修订版本0-02板),好像听领导说是参加咱们培训送的。
网上查找了好多,示例软件,都是0-03版本以上的,示例程序跑不起来,开始检查8.7引脚,还有其他的,界面不显示,
以下是MSP-EXP430F5438实验板 用户指南中的关于老版程序兼容介绍
3.2.1 针对早期器件的示例软件 示例软件的当前版本不支持 MSP430F5438 非 A 器件或者 MSP-EXP430F5438 修订版本 0-02 板。 对于使 用这些器件的用户,在相关 ZIP 存档(文献编号:SLAC227)中名为 "EXP430F5438 non-A or HW Rev0- 02 Legacy Example Software" 的文件夹包含有示例软件的早期版本。 然而,这个软件并不支持当前用户体 验软件的所有应用,并且厂家不再对此软件进行维护。
下载SALC227 时钟是SLAC2271 例程代码是针对0-03版本以上的,
求: 针对0-02版本的示例代码(开发环境IAR)
不知道咱们这个版本有没有对应的图形库,如果有也请提供下,
修改现在版本的示例代码?能否达到显示图形的效果? 修改现在的图形库是否也能显示图形? 谢谢!