请教一个问题,MSP430FR6047,换能器A(进水)和B(回水);如果A附着了小气泡,此时顺流和逆流的回波振幅会有明显差别吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,温馨提示您由于圣诞及新年假期,英文论坛的回复将稍慢。敬请谅解!
如果气泡覆盖了整个换能器表面,那应该会报空管了。如果附着了小气泡会导致顺流和逆流的飞行时间产生较大的偏差吗?比如静态下,可能出现大流量的假象。
您好,
如果气泡覆盖了整个换能器表面,
最有可能会报“" 在 UPS 和 DNS 通道上未检测到信号 ”。
如果附着了小气泡会导致顺流和逆流的飞行时间产生较大的偏差吗?比如静态下,可能出现大流量的假象。
可能会导致cycle slips。这种情况下,您需要在计算流速之前过滤掉这些不太好的数据。
如何判断已经进入了cycle slips,这种状态下,totalTOF_UPS或者totalTOF_DNS与正常状态下有什么差别?
如何判断已经进入了cycle slips
您好,一个cycle slip意味着计算得出的flight time偏离实际的flight time大约一个周期。 一个周期取决于换能器的频率。 如果换能器为 1MHz ,那么一个周期为 1us。