当我使用filter_ex2_fir_iq31例程,进入debug。
会卡停留在Zero initialize the output buffer里的
while(count--) WRITE8_ADV(outbuf, 0)
/*------------------------------------------------------------------------*/ /* Zero initialize the output buffer. */ /*------------------------------------------------------------------------*/ #if __MSP430__ while(count--) WRITE8_ADV(outbuf, 0); #else if (USE_MEMSET) memset((void*)outbuf, 0, count); else while(count--) WRITE8_ADV(outbuf, 0); #endif }
这是我的debug界面