|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SensorTag真强大啊,这么多传感器!!!温度传感器、湿度传感器、压力传感器、加速计、回转仪和磁力计。
SensorTag 是蓝牙智能开发套件,专注于无线传感器应用,同时也面向智能手机应用开发人员的开发套件。SensorTag 包含 TI 的 TMP006 IR MEMS 温度传感器、湿度传感器、压力传感器、加速计、回转仪和磁力计。
对eZ430-Chronos这个运动手表比较感兴趣,买来可以运动时戴着它。下面发一个它的开发程序包资料:
先简单介绍一下:eZ430-Chronos 的主要特性与优势
• 适合佩带的小巧外形使客户能够方便地进行远程开发;
• TI SimpliciTI 与 BM Innovations 的 BlueRobin™ RF 协议使开发人员无需掌握 RF 专业知识,即可方便地直接建立无线链接;
• 提供 3 种不同的 RF 频带(915 MHz、868 MHz 以及 433 MHz),可在全球范围内使用;
• 集成型 3 轴加速器可实现运动敏感型控制,而传感器则可用于测量高度、温度以及电池电压等;
• 内部 CC430 存储器可支持数据存储,能将心率等数据保持长达 11 个小时;
• eZ430 仿真器支持基础软件框架和 RF 功能,可简化编程与调试;
• 针对 PC 通信与自动化的 USB-RF 接入点支持可直接投入生产的源项目,包括但不限于运动鼠标控制、配合无线 PC 下载的传感器数据资料记录、键盘与演示控制,以及时间日历同步等;
• CC430 可直接驱动大型 96 段 LCD 显示屏;
• 低成本系统包括所有支持软硬件,不但可提高易用性,而且还可降低开发成本。
EZ430-CHRONOS-433 可以和Launchpad+CC110L AIR Module BoosterPack相互通信么?冒试都是433MHz....
不好意思, 购买两个产品要输入两个不同的优惠吗, 两个订单需分开. 谢谢您的理解!
我是输了两次优惠码,看着是有效了,原来是一个订单只能用一个优惠码,付款的时候也没有注意,还好是先输CC2541DK-SENSOR 的优惠码,才多付了$12.5,要是先输入 Ez430-Chronos-433,就得多付$29了。现在款都付了,只好算了。
To: zhongbo zhang
请问您的订单号?
各位朋友, 在您询问订单详情时, 麻烦提供订单号以便我们查询.谢谢!
eZ430-Chronos-433,433M全球范围免费试用,拥有一个 96 段的 LCD 显示屏,直接由 CC430驱动。高度集成的手表包括板载 3 轴加速器(感觉再有个电子罗盘就好了)、压力传感器、温度传感器和电池电压传感器。集成的无线功能使得 Chronos 可以作为一个连接周边无线传感器(如计步器、心率显示器等)的中央集线器。可通过基于 USB 的 CC1111 无线接口与 PC 相连。 eZ430-Chronos 手表可被拆开,从而可通过定制应用对其进行重新编程,它包括一个 eZ430 USB 编程界面。
可穿戴设备会火的,入手一个绝不后悔。
To buer1209:
一周以后到货,估计您两周后收到。
上次购买的TPS54229EEVM-056很快就到了 联邦速度还是很快的
大家放心就是