|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chronos:无线手表开发工具
EZ430-CHRONOS-433
既是运动手表,又是基于 CC430 高度集成的无线开发系统。它可用作手表系统的参考平台、个人局域网的个人显示器或远程数据收集的无线传感器节点。
想入手这款手表,链接打不开啊。试了好多次。伤不起了。。。
这三种无线传输方式都是基于蓝牙模式的?是最新的蓝牙4.0么?数据的传输速度如何?现在在学习MSP430,这种无线技术可以基于这种单片机么?
对于第三款无线开发板 Chronos:无线手表开发工具,在TI官网上 http://www.ti.com.cn/tool/cn/ez430-chronos 貌似有eZ430-Chronos-433 、eZ430-Chronos-868与eZ430-Chronos-915三款可选,但从可接受预订的工作区域来看似乎目前国内只能订购eZ430-Chronos-433开发套件,请问TI是出于哪方面的考虑才有此区别对待?是因为射频工作频率吗?那这三款开发套件的主要区别又有哪些呢?另外,目前CC430F6137
是否已成功运用于市面已有的智能手表产品?或者诸如谷歌Glass,苹果iWatch,索尼SmartWatch 2与三星的Galaxy Gear在现在或者可预见的未来是否会考虑选用这款芯片
进行各自智能手表系统的设计呢?谢谢
TI 使用基于 CC2541 的 SensorTag 简化并加快了蓝牙低耗能应用的开发。SensorTag 将所有的常用传感器集中在一块单板上,可快速进行评估和演示。SensorTag 与 TI 的 TPS62730(降压转换器)配合工作。它包含 TI 的 TMP006 IR MEMS 温度传感器、湿度传感器、压力传感器、加速计、回转仪和磁力计。SensorTag 的多功能性意味着无限的应用可能性,其中包括健康与健身、医疗、教育工具、玩具、远程控制、移动电话附件、邻近和室内定位等领域的应用。
CC2541 SensorTag 套件将蓝牙低能耗应用开发的设计时间从数月缩短到数小时,且无需嵌入式软件的设计知识。SensorTag 包含了开始应用开发所需的所有 FW,并且 TI 在应用商店里提供了 SensorTag 应用,方便开发人员获取所需的工具。
特性
Chronos:无线手表开发工具
EZ430-CHRONOS-433
无线传输数据有温湿度传感器、压力传感器、三轴加速度计真是妙啊,这个压力传感器是否可以测大气压强,大气压强应该可以预测天气吧,还低功耗,真是棒啊
CC2541DK-SENSOR 有这么多传感器,红外温度传感器、湿度传感器、压力传感器、加速计、回转仪、磁力距,可以好好玩玩了,嘎嘎~
Chronos:无线手表开发工具
EZ430-CHRONOS-433
eZ430-Chronos,有集成的压力传感器以及一个用于运动传感控制的三轴加速度计。还可以作为一个连接周边无线传感器的中央集线器。eZ430-Chronos 还提供温度和电池电压测量功能,可通过基于 USB 的 CC1111 无线接口与 PC 相连。 功能太强大了,这个压力传感器是用来测大气压强的吗?
1、频谱仪与示波器有什么区别?能用示波器代替吗?
2、无线手表是用来监测人体运动时的心率?及人所处的海拔高度、环境温度?是不是更适合在医疗电子上使用?
EZ430-CHRONOS-433 一直都想要这个哈哈。要是再便宜点就更好了。
手上有好几块TI的开发板,都是TI代理商给的 我们每年用CC1100和CC2530以及MSP430 非常多,对低功耗射频这块非常喜欢。 蓝牙传输具体太近,并且有协议栈,相对来说CC430的传输距离和频段,易用性都要好些。 我用TI的CC430F6137和CC1100+MSP430做过对比,功耗基本一样 都可以做到1UA以下,福禄克表测的。 很多人说功耗高 几十 几百微安, 其实是没把该关闭的东西关掉。 像电压基准,ADC 等等这些东西, 休眠时必须关掉,唤醒时再打开就行了。 以前做的CC1100+430的有源标签 用了3年了 还有电。
那个频谱仪比较好啊,当年搞CC1020的时候没有仪器,搞死。但是看了规格书里面,没有说RB的范围,BW范围,还有频率准确度是多少PPM呢?
价格已经很优惠了,但对于纯爱好暂无应用者来说,还是囊中羞涩啊
无线手表开发工具EZ430-CHRONOS-433 比较好玩,就是不知道电池续电能力怎么样,这是所有可穿戴设备的一个短板吧,谁也不能老给个手表充电啊
你好亲爱的deyisupport:
我想咨询件事情,Chronos:无线手表开发工具 EZ430-CHRONOS-433 ,这个开发工具,如果坏了配件,我能找到地方买吗,去哪里买,真的很纠结,望回复
To Surface:
这可能真需要您联络小批量代理商问一问了。。。
http://www.ti.com.cn/general/cn/docs/gencontent.tsp?contentId=63312
手表默认的显示日期格式是 日.月 ,看起来很不爽。晚上改了一下程序 ,改过来了。
拆手表,费了一些劲,而且装上去之后按键就没有以前好使了。。。
说一说怎么改程序吧。
1 白色的是1.1版本,在1.1文件夹里,有个 CCS和IAR,结果两个文件夹里的例程是不一样的,我一直以为是相同的例程,不同的开发环境呢。
在CCS文件夹里有个 SportWatch工程,打开这个工程,在 logic/data.c文件中 display_date 函数
// Convert day to string
str = itoa(sDate.day, 2, 0);
if (sys.flag.use_metric_units)
{
display_chars(switch_seg(line, LCD_SEG_L1_3_2, LCD_SEG_L2_3_2), str, SEG_ON);
}
else
{
display_chars(switch_seg(line, LCD_SEG_L1_1_0, LCD_SEG_L2_1_0), str, SEG_ON);
}
// Convert month to string
str = itoa(sDate.month, 2, 0);
if (sys.flag.use_metric_units)
{
display_chars(switch_seg(line, LCD_SEG_L1_1_0, LCD_SEG_L2_1_0), str, SEG_ON);
}
else
{
display_chars(switch_seg(line, LCD_SEG_L1_3_2, LCD_SEG_L2_3_2), str, SEG_ON);
}
// Display "." to separate day and month
display_symbol(switch_seg(line, LCD_SEG_L1_DP1, LCD_SEG_L2_DP), SEG_ON);
只需要将 month 和 day 换一下位置就可以了。
CC2541 SensorTag 套件将蓝牙低能耗应用开发的设计时间从数月缩短到数小时,且无需嵌入式软件的设计知识。这样的开发套件挺好,不过还是有点贵,呵呵