我们的设计中没有使用仿真器,想通过备用TMS570的gpio为主用TMS570的program flash烧录二进制
请问:
1、这种方案是否能走得通?
2、由于我对jtag并不熟悉,希望您能够提供一些实现思路,或者提供一些相应的资料
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我们的设计中没有使用仿真器,想通过备用TMS570的gpio为主用TMS570的program flash烧录二进制
请问:
1、这种方案是否能走得通?
2、由于我对jtag并不熟悉,希望您能够提供一些实现思路,或者提供一些相应的资料
这种方案是否能走得通?
不,我认为这个计划行不通。您可以通过 MibSPI、以太网、DCAN 或 UART 将二进制文件从备用 TMS570 传输到主 TMS570,然后主 TMS570 使用 F021 闪存 API 将二进制文件编程到闪存。
https://www.ti.com/tool/HERCULES-F021FLASHAPI
由于我对jtag并不熟悉,希望您能够提供一些实现思路,或者提供一些相应的资料
请参阅 TMS570 器件的 JTAG 概述。
不,我认为这个计划行不通。您可以通过 MibSPI、以太网、DCAN 或 UART 将二进制文件从备用 TMS570 传输到主 TMS570,然后主 TMS570 使用 F021 闪存 API 将二进制文件编程到闪存。
通过gpio模拟jtag的方式为什么不可行呢?我想用JTAG的原因是主用TMS570上的二进制损坏了,无法正常启动,因此没办法通过spi、Ethernet、dcan、uart等传输
请参阅 TMS570 器件的 JTAG 概述。
我查阅了TMS570的技术参考手册,对于JTAG的说明很少,有没有其他资料可以参考?
通过gpio模拟jtag的方式为什么不可行呢?
我并没有说你不能使用GPIO来模拟JTAG。我的意思是通过GPIO引脚将二进制图像从一个MCU下载到另一个MCU是不可行的。
我想用JTAG的原因是主用TMS570上的二进制损坏了
你能通过JTAG将主TMS570连接到你的PC吗?
我查阅了TMS570的技术参考手册,对于JTAG的说明很少,有没有其他资料可以参考?
我没有JTAG规范或更多关于JTAG的编程的示例。请自行谷歌!
我并没有说你不能使用GPIO来模拟JTAG。我的意思是通过GPIO引脚将二进制图像从一个MCU下载到另一个MCU是不可行的。
抱歉,我之前的提问中没有描述清楚,我是想通过gpio模拟JTAG的方式实现烧录;请问这种方式可行吗?
如果可行的话能否详细描述一下我应该如何实现?数据手册中对于JTAG的资料太少了
你能通过JTAG将主TMS570连接到你的PC吗?
我这里说的损坏是指在运行过程中有损坏的可能,如果出现这种情况我们只能通过远程的方式实现恢复
在我们的使用场景中,远程恢复无法使用pc连接,所以想到使用两个TMS570之间的gpio模拟JTAG实现烧录,