DRV8323RH,12V/24V ,6PWM
Enable为高,电荷泵正常
输入PWM波形严格互补
enable和cal同时置为高,输出波形互补,电机正常运行
如果enable为高,cal为低,电机不能转动
电机转动过程中,cal为低,电机停止转动
请教该问题如实现:enable为高,cal为低时,电机能够启动和运行正常?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,请您先试下当 CAL 仍然为低电平时,尝试启用该器件?
在启动校准序列之前 (通过将 CAL 引脚切换为高电平) ,一般必须在器件完全通电 (以便内部稳压器和逻辑内核正常工作) 后再执行 CAL pin和校准例程。同时也为 MOSFET 功率级信号提供了稳定的时间,这样在校准时不会发生瞬态。
例如:在 CAL 为低电平时使能器件,然后等待一段delay time (例如,仅调试 10ms 至半秒) ,再切换 CAL 为高电平运行校准序列 (数据表中有详细说明) 后,no-load 条件下的 CSA 偏移应该比较良好,然后您可以将 CAL 恢复为低电平状态,DRV 器件运行应该可以正常运行。
工程师目前推测是:CAL 过程是在power-up/transients 时完成的,因此校准了一个错误的值 -> 然后您的 CSA 可能会报告错误的值并错误地检测过流事件。
为了更好地解决您的问题,您能否提供以下信息:
您可以参考这个帖子中客户提供的捕获范围:https://e2e.ti.com/support/motor-drivers-group/motor-drivers/f/motor-drivers-forum/1058517/boostxl-drv8304h-question-about-strange-current-measurement/3932551#3932551
同时再次温馨提示您,英文论坛的工程师可能回复稍慢,预计将于一周后恢复正常工作。敬请谅解!
如何关闭B和C的CSA,让A的CSA正常工作,
您是说这里的CSA其实是CSA_C吗?还是?
您好,根据您提供的波形,请问SOC 波形的平坦部分是否为大约 是在~1.65V ? 由于粉色波形的标度为 20mV/DIV ,所以波形有点不太清楚,但其他示波器信息表明平均电压为 1.66V。
以及为了更好地解决您的问题,您能否告知我们 DRV832x 器件上的以下项目是否正常:
--请您先确认器件的基本运行是否正常,否则 CSA 可能无法正常工作
期待您的反馈!