Other Parts Discussed in Thread: DRV8350R
您好,请教下原理图中上下两个被标记为红框的电路的作用是什么?谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,
串联 RC 滤波器是一个缓冲器网络,用于减少开关节点电压与电源 GND 之间的瞬态过冲和下冲。 缓冲器网络取决于功率 FET 的反向恢复变化、导通和关断时间功率 FET、直流链路和负载电流。 它需要单独优化,不过根据系统配置有时可能不需要。
详情请参阅 Design guide — TIDA-01629,section 2.2.1.4 Power Stage System Considerations.
您好,
RC 电路是缓冲器网络,如以上回复中提到的。
您圈出来的两个红框都是缓冲器电路,一个串联 RC 连接到 GND (以最大程度地减小瞬态电压下冲),另一个 RC 电路连接到 VIN以最大程度地减小瞬态电压过冲。
借助这些缓冲器,我们可确保 DRV8350R (引脚 SHA、SHB 和 SHC)的开关节点电压保持在 DRV8350R 器件规格范围内,如所示DRV8350R data sheet (SLVSDY6A –AUGUST 2018–REVISED JUNE 2019 ) section 7.1: Transient 200-ns high-side source sense pin voltage (SHx): –10 V (abs. MIN) VDRAIN + 10 V (abs. MAX). 。 请多多关注最新的数据表。
如上个回复中给到您的答复,缓冲器网络取决于功率 FET 的反向恢复变化、导通和关断时间功率 FET、直流链路和负载电流。 需要单独优化,有时根据系统配置可能不需要。 详情请参阅 Design guide — TIDA-01629, section 2.2.1.4 Power Stage System Considerations.