Other Parts Discussed in Thread: CSD88537ND, CSD88539ND, CSD88599Q5DC
你好,请帮忙推荐DRV8300搭配使用的双集成NMOS:
1) Id大于5A;
2) Vds大于50V ;
3) 开关频率约20KHZ ;
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,请帮忙推荐DRV8300搭配使用的双集成NMOS:
1) Id大于5A;
2) Vds大于50V ;
3) 开关频率约20KHZ ;
谢谢
您好,
TI 拥有可满足您要求的 NexFET blocks。 一个示例是 CSD88537。 https://www.ti.com/lit/gpn/csd88537nd
我们有可在应用中工作的双 FET 或电源块。 我们有两个采用 SO8封装的双路60V 器件 CSD88537ND (VGS = 10V 时为15mΩ )和 CSD88539ND (VGS = 10V 时为28mΩ )。 这些器件要求 VGS 最小值为6V,并且与5V 栅极驱动器不兼容。 我们确实具有更高的性能/成本,60V 电源块 CSD88599Q5DC,不过这已超过您的需求范围。 以下链接指向 BLDC 电机驱动器 FET 选择工具,该工具允许用户针对其应用比较多达3种不同的 TI FET 解决方案: