由于中秋、国庆节假期,帖子审批以及工程师回复将会有所延迟,敬请谅解.

This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DRV201: drv201器件无应答

Part Number: DRV201

器件地址 IIC的协议,都是对的上的。201无ACK 换了一个芯片也是同样的现象,请问DRV201是需要初始化嘛?

  • 您好,我们已收到您的问题并升级到英文论坛寻求帮助,如有答复将尽快回复您。谢谢!

  • 您好,

    根据数据表中的图12,似乎是接收到了正确的起始条件,但不能确定地址是否正确。 应该是三个"0"bit,不是"1"。 数据在 SCL 信号的上升沿被锁存。SDA 可能会在第3位转换为高电平。 这可能是问题所在。

    在以上事务中,您有没有尝试进行读取或写入?

    此外能否提供下电路板原理图? SCL/SDA 线路的上拉电阻是多少?