关于DRV8844这款IC,上面有两个引脚SRC12和SRC34。
我看规格书上写了可以外接限流电阻,但是没有更进一步的具体说明,能不能让FAE帮忙解释以下几个问题:
- 触发限流保护的电压是0.6V吗?
- 限流保护触发后是会触发OCP吗?
- 限流是限峰值电流还是RMS电流?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于DRV8844这款IC,上面有两个引脚SRC12和SRC34。
我看规格书上写了可以外接限流电阻,但是没有更进一步的具体说明,能不能让FAE帮忙解释以下几个问题:
已经将问题发布在E2E英文技术论坛上,将由资深的英文论坛工程师为您提供帮助。您也可以查询下帖了解进展:
1. 如果用于 VNEG (GND),+/- 0.6V 规格是检测电阻器上的绝对最大电压。这些检测电阻仅用于外部电流检测和监控目的。DRV8844 不具备使用这些检测电阻进行内部电流调节的功能。
2. 参看数据手册

3. IOCP 规格适用于峰值电流。