直流电源12V,锂电池7.4V
用BQ24610做充电电源管理
在调试的过程中,用12V供电,发现将SYSTEM电源负载去掉以后,(SYSTEM电源经过DCDC转换成5V),5V网络竟然还有2V左右的电压!但是5V网络和SYSTEM电源在物理上是完全断开的啊(将DCDC芯片移除),如果不接12V改用7.4V锂电池供电,5V网络电压正常,为0V。
请问可能的原因是什么?会和LAYOUT有关吗?我注意到ACN ACP SRP SRN这些信号都是打过孔换层走线的,会是这个问题吗?
另外还有一个问题,如果想做电池欠压保护的话用什么方案?我想在锂电池电压小于6.8V将电池断掉,能在前级处理吗?
请各位工程师解答,感谢!