输出电流是由负载决定的啊。
GUI只是显示当前输出电流的值,通常需要优化并微调,才能以很小的误差去显示输出电流值。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于数字补偿见datasheet : www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp 第二十一页: Digital Compensator
或者EVM 指南: www.ti.com.cn/.../getliterature.tsp
第37~55页补偿的描述。或者文档: www.ti.com/.../getliterature.tsp
输出电压稳定,需要控制环路稳定,所以需要设计电压补偿:Hardware-Accelerated, 3-Pole/3-Zero Compensator with Non-Linear Gain for Improved Transient Performance.
你好 Johnsin Tao
现在重新配置了文件之后电压稍许稳定一些了,但是发现一个问题,当采用always on方式时,断开Fusion软件和UCD9222之间的连接,板子上电之后,rail1能够正常输出,rail2在输出一会之后就会掉下来,显示错误是FLT。可是当我采用operation方式时,rail2能够正常输出的,请问这是什么原因造成的?我们已经将DSP6678和UCD7242的输出连接起来了
你好,Expert Tao,允许我在这里插个楼,是这样的,我的设计中采用UCD9244来控制两个UCD7242,期待四个RAIL都输出动态1V的电压,可是在Fusion Digital Power Designer软件里不知道怎么配置参数,自己配置的老是有错误,希望专家能给一份参考的UCD9244的配置文件,不胜感谢~
除了配置补偿之外,还要注意输入输出电容选择低ESR的电容(一般都mohm级别, 采用陶瓷电容最好,大容量的电容采用高分子有机半导体固体电容器(POSCAP)或其他低ESR电容,与之并联,这个也会严重影响输入输出的纹波,UCD7242输入的Vin的22uF bypass电容尽量靠近芯片的Vin脚)。
关于always on 和operation方式,建议你确认两种方式下的配置是否存在差异?
非常感谢 Expert Tao的回复,是这样的 我的实际的板卡已经做出来了,是给四个6678 DSPS供电,四个RAIL都输出动态1V的电压,电流是10A,PMBUS也扫描到了UCD9244的存在,由于是第一次使用Fusion Digital Power Designer软件,我自己配置之后 输出电压却总是在0V左右徘徊,多次尝试未果,工作模式是选择always on的,您能以我的参数 帮助我配置一个需要的“XML”文件 供我拿到我的板卡上去实验一下么?或者我把我配置的发给您看看错误是在哪里?
非常感谢 Expert Tao的回复,是这样的 我的实际的板卡已经做出来了,是给四个6678 DSPS供电,四个RAIL都输出动态1V的电压,电流是10A,PMBUS也扫描到了UCD9244的存在,由于是第一次使用Fusion Digital Power Designer软件,我自己配置之后 输出电压却总是在0V左右徘徊,多次尝试未果,工作模式是选择always on的,您能以我的参数 帮助我配置一个需要的“XML”文件 供我拿到我的板卡上去实验一下么?或者我把我配置的发给您看看错误是在哪里?
可以参考附件的文档去调试电流。
Neli Li您好
1.问下Linear Compensation-Bank0x1-Regulation和Non-Linear Compensation-Bank0x1-Regulation这里面的参数需要根据实际情况调整吗?如果需要调整,该如何进行调整?
2.现在我明白了Iout Gain和Iout Offset是调节GUI界面显示Iout的
问下实际Iout输出可以在UCD92xx中进行调整吗?还是说原理图录入,实际Iout就确定,无法调整?
恳请解答,谢谢
1.问下Linear Compensation-Bank0x1-Regulation和Non-Linear Compensation-Bank0x1-Regulation这里面的参数需要根据实际情况调整吗?如果需要调整,该如何进行调整?
==================
可以调整的。参考下面链接的文档吧,有详细解释。
xue fei said:Neil Li您好,
您刚才的PDF文档我仔细阅读过来
原理图录入后(也就是实际电路确定),我看到您的PDF上有说后级电路(UCD74120)输出10A-80A
但文章中没有说如何通过GUI界面的配置来达到输出不同电流的目的
问下对于一个实际的电路,如何改变GUI界面的配置来改变实际Iout输出值?(比如说Iout实际分别问1A、2A等等)
谢谢
输出电流是由负载决定的啊。
GUI只是显示当前输出电流的值,通常需要优化并微调,才能以很小的误差去显示输出电流值。