datasheet又说最大开关电流是400mA,但TI网站的wenbench无法按要求设计出符合条件的电路,而且datasheet上所演示的电路也是输出都在50mA以内,想在这里和大家求证一下。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hi
这款芯片的电流保护在350mA(典型值才是400mA), 输入均方电流最大是350mA/1.15, 效率82%, 最大输出电流是3*350mA/1.2*0.8/5=150mA.
这款芯片3V转5V效率应该是可以高于82%的,其次典型值是400mA,350mA是最差情况,所以输出150mA是没有问题的。
Hi
能实现的芯片起始很多,例如TPS61073系列,TPS61240系列, 电流裕量会比较大一些。
学习了。原来电流值是可以这么计算的。看这芯片的电路是很简单的,那这个效率的提高,和哪个参数有关呢?
Hi
这类转换主要的功耗在于MOS, 驱动,电感,肖特基二极管。 所以当驱动/MOS集成在芯片里,主要改善效率的器件就是肖特基,和电感。
电感建议选择尽量低DCR, 肖特基可以选Vf较低的。
如果希望效率更加高一些,可以选择同步升压芯片。
Boost的datasheet上的电流是输入电流,需要根据折算到输出。最大开关电流的最小值只有350mA,再考虑效率和纹波,折算到输出(可以用经验系数0.6),Vin/Vout*0.6*350mA, 已经小于150mA了。