This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

两节碱性电池用TPS61240升压到5V 易干扰到 RF(2.4G)

Other Parts Discussed in Thread: TPS61240, TPS60403, TPS63030

如题,请教各大大,

公司项目.是 AD-->RF   RF-->DA  音频的SN要做达110dB以上

目前是用两节碱性电池 2.0-3V 经TPS61240  升到 5V        然后转到 1) +5V/-5V(TPS60403) 给ADC前级运放用用2)   5V/3.3V LDO给ADC用 3)LDO3.3V 给RF 用

目前改了两次LAYOUT了,还是SN偏小 100dB左右  发现 电池的DC/DC 5V易干扰 目前是 

有啥 改良方法. 目前在DC/DC 输出串的BAED 是100M左右 100R的 感觉没作用.

是不是芯片没有选 对.

我再下次改LAYOUT时,想换回TPS63030的  不知会不会好一点.

  • Hi

       射频或者音频类应用,对于噪声要求非常高,不建议直接用DC/DC,而应该选用射频类DC/DC.

       或者你需要在DC/DC后增加一级高PSRR超低noise的LDO.

  • Johnsin,

    你好,非常感谢的回复,

    射频类DC/DC有些推荐不.我等下也去找下

    我们的电源是DC(9V)  +    碱性电池两节2.0-3.0V   ADC 是5V/3.3VD/3.3VA      RF是3.3V 运放是+5V/-5V

    我目前是以电源为条件选的DC/DC IN1.8V  OUT 5.0V的

    下一次的LAYOUT是CALL 了高PSRR的LDO给RF  不知道大不,目前飞线测试 感觉是DC/DC的GND串起来干扰到 RF了

    顺祝假期愉快