HI
目前我们有一个应用是一节18650电池供电,设备要求供电电压最小为2.5V。请问如果选用TPS70927这颗料,其电压降大概是多少,如果电压低至2.7V以下,这颗芯片还能继续放电供设备使用?
如果这颗料不满足要求的话,对于这种以电池供电的设备,要求尽量的用完电池电量的应用,是否有其他合适的料可以推荐的? 要求最大电流150mA ,Iq值尽量低,10uA以内。
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
HI
目前我们有一个应用是一节18650电池供电,设备要求供电电压最小为2.5V。请问如果选用TPS70927这颗料,其电压降大概是多少,如果电压低至2.7V以下,这颗芯片还能继续放电供设备使用?
如果这颗料不满足要求的话,对于这种以电池供电的设备,要求尽量的用完电池电量的应用,是否有其他合适的料可以推荐的? 要求最大电流150mA ,Iq值尽量低,10uA以内。
谢谢!
Hi
Vdrop和输出电流有关系,而这颗芯片的Vdrop是特别大的(如果电流超过100mA, Vdrop接近1V)
而且你设计实际是希望希望电池用得更久,应该从效率着手,选择高效低静态电流的方案, 可以降压也可以升降压。(选择降压原因是3V以下电池电压是掉得很快的。)
TPS63030: http://www.ti.com.cn/cn/lit/ds/symlink/tps63030.pdf 100mA电流,效率90%左右, 静态电流小于50uA