我设计的系统是一款手持仪表,电池准备用3-4节2000-3000mAH的18650电池并联。为了省电,关机的话采用一键开关机电路接到Vsys和后级系统电源3.3V之间,这样的话关机后后级CPU没有电。
第一次使用BQ24296,英文文档看不很懂,几个问题请教:
1、VSYS电压纹波大小?我后级有24位低速AD(每秒几十次采样),会不会造成数据不稳定?
手册中说加LC可以减少电源纹波,我这种系统有必要吗?
2、如果系统通过I2C总线控制BQ24296的话,I2C总线SDA SCL INT的上拉电阻接到那个电源?如果接到3.3V系统电源的话,关机后,3.3V没有,会不会影响充电?如果接到VSYS或者VREGN的话行吗?
如果采用系统默认参数,不使用I2C的话,SDA SCL和INT还有必要接上拉电阻吗?需要接的话接到那个电源?
3、单片机不控制充电使能,CE直接接地可以吗?此处CE应该是芯片充电使能而不是I2C接口使能吧?
4、100mA的USB充电接口不考虑的话,只区分500mA的USB口和2A的电源适配器。PESEL脚接到USB D+并且10K电阻上拉到VREGN。OTG通过10k电阻接到VSYS和VREGN哪个呢?3.3V肯定不能接,关机就没了。另外,目前市面常见的安卓手机5V2A快充内部D+是接到GND还是各家都有不同的接法?
5、10k的NTC型热敏电阻的B值是多少的?