This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

Boost升压恒流驱动方案

Other Parts Discussed in Thread: TPS40211, LM3421

您好 TI牛人,

现在有这样一个需求;

通过24V直流恒压电源驱动LED灯串(总压降在36V左右,随亮度不同会有6V左右的波动),同时实现亮度调节,需要在某个设定亮度的时候LED电流是恒定的。

现在大致想法是:

通过Boost方案抬升电压得到符合LED驱动要求的电压,然后在通过电流采样电阻和电流检测芯片,检测LED回路(boost负载回路)电流,通过ADC反馈到MCU进行分析,然后MCU在通过DAC输出,加载到FB上,实现相应的控制。

但是不知道具体的方案怎么实施,不知道有没有类似的方案,最好是有参考设计,谢谢