我的电池组是24S的磷酸铁锂动力电池组,使用bq2060做电量计,有以下两个问题:
1)我采样了最低4节的电压(VCELL4接最低倒数第4节、VCELL3接最低倒数第3节、VCELL2接最低倒数第2节、VCELL1接最低倒数第1节、VSS接在BAT-上),但感觉这样会造成电池组不均衡,是应该将VCELL4接在正数最高第24节、VCELL3接在正数最高第23节、VCELL2接在正数最高第22节、VCELL1接在正数最高第21节、VSS接在正数最高第20节的负端吗?还是说将通过LDO将76.8V的高压转换为3.3V的电压给bq2060使用,VCELL4采样正数最高第24节的电压,VCELL3采样正数最高第18节的电压、VCELL2采样最高第12节的电压、VCELL1采样最高第6节的电压、VSS仍然接在BAT-?而面对这样的高压,SST113就不能用了,而要选用别的LDO
2)当过充或过放的时候,保护板会断开负端,这时如果充电器仍加载在电池组的话,充电器的正极和电池组的正极连接,那么SMBus的通讯的地该怎样处理呢?是不是也要随着充放电MOS的开端也要将两根通信线切断?
谢谢~